This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:通过将 IFB 引脚连接在一起、将 LED 输出电流增加至500mA

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911995/tps61196-increase-led-output-current-to-500ma-by-tying-ifb-pins-together

器件型号:TPS61196

你(们)好。

我想增大 LED 灯串的输出电流。

是否可以使用以下连接执行此操作? 您是否对它有任何疑问?

此致、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

        是的、没问题。 对于 TPS61196的每个通道、它可以持续输出200mA、因此我建议将3个通道组合在一起以驱动500mA。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的建议。

    只需确认一下、在我的应用中、我们将提供电流(来自上图)。

    根据数据表中的以下信息、该器件可提供最低400mA 的电流

    因此、为了实现500mA 的电流、我们只需要合并两个通道、对吧?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

       否、对于400mA 的脉冲电流、我们建议每个通道的最大电流为200mA、因此对于500mA、我们建议至少3个通道。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我计划驱动5个 LED 灯串、每个灯串包含28个 LED。

    每个灯串的电流如下所示:

    • LED 灯串#1 = 310mA
    • LED 灯串#2 = 310mA
    • LED 灯串#3 = 400mA
    • LED 灯串#4 = 310mA
    • LED 灯串#5 = 310mA

    鉴于此要求、请帮助确认使用器件 TPS61196不适合我们的设计。

    如果是,您能否帮助建议其他符合此要求的部件?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

      很抱歉、TPS61196无法为每个通道设置不同的全扫描电流、最好不要为每个通道设置超过200mA 的电流、我建议使用具有多个 TPS61196的解决方案。

    BR

    肖恩