This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911783/ucc24624-ucc24624-problem

器件型号:UCC24624
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好,

我将 UCC24624用于 LLC,该电路如下:

但栅极波是错误的。两个栅极有时会关断。当 MOSFET 导通或关断时、TL431的 Vref 会产生大量噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路未连接到此线程。

    在 VD1或 VD2感应体二极管导通为-265mV 之前、栅极驱动器不会打开、请参阅数据表的方框图。

    如果两个栅极同时关闭、则可能无法正确连接 LLC、或者变压器输出极性不正确或您认为不正确。  我建议您在设计中仔细检查这一点。

    您可以在以下链接中找到该器件的评估模块、该模块将向您展示如何将 UCC24624连接到 LLC 输出;以及栅极驱动器波形应是什么样的。  如果您想帮助评估您的设计、也可以闻到 EVM 的气味。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw4a/sluubw4a.pdf?ts=1591362970435 

    如果 这些建议 无法解决您的问题、请附上您的原理图和您评估过的任何节点。   您应该使用示波器评估 VD1、VD2、VG1、VG2和 VDD、以帮助您评估栅极驱动电路为何同时关断。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC24624.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../wave.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的文件是经测试的电路和波形。

    您可以看到 vg1和 vg2关闭的时间。每次栅极、vg1或 vg2开关时、 都会在 TL431的 Vref 上产生噪声、从而导致输出电压下降。