This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220不生成3.3V

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911627/tlv61220-tlv61220-not-generating-3-3v

器件型号:TLV61220

几天来一直在进行这方面的工作、但没有取得任何进展。  我尝试将单节 AA 电池升压到3.3V

我研究过的问题的主要建议是输出电容器、因此我尝试在 IC 上焊接一个电容器。

电感器是 NR3015T4R7M。  我还尝试了 NRS4012T100MDGJ

我在没有 Q3的情况下尝试了、现在就这么简单了。

我已经尝试将使能引脚短接至 Vin。

我在连接和不连接负载的情况下尝试过。

我已经尝试过多个 PCB。  它们的行为相同。

我参考了以下有关此主题的 E2E 问题:

TLV61220:输出电压无法达到3.3V

TLV61220升压电路问题

TLV61220:对于1.5V 至3V 的输入电压、输出电压无法达到3.3V

TLV61220:TLV61220输出问题(Iout 20mA+)

TLV61220升压电路无法正常工作

 

输入电压:


 

启用:


 

反馈:


 

开关:

 

输出电压:


 

接地:


 

 

原理图:


 

布局:


 

我可能错过了一些简单的东西、但此时最好寻求帮助。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    布局不好、但我不确定它是否是根本原因。  

    您是否可以将 EN 短接至 Vin、然后同时捕获 Vin、SW 的波形?

    您有直流电源吗? 尝试更高的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很抱歉、布局是垃圾的。  我的可调电源位于不同的楼宇 ATM 中、但我使用2 AA 电池进行了测试。  结果是、它在无负载但在1k 欧姆负载下不工作。  现在 VIN 约为2.85V。  VOUT 为3.3V、无负载、2.5V 关闭、2.15V 打开、1k 负载。  我测试的设置具有直接焊接在 IC 上的10uH 电感器和20uF 输出电容。  我尝试使能端短路、开关端接、但没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过许多祈祷和重新设计,我今天上午发现了这个问题。  我去制造新设计、并注意到第三方电感器封装的铜层中具有"禁止"区域。  这会导致电感器上的小迹线短路!  我用我的 xacto 和 bingo 剪掉它们! 稳压器的工作原理如广告中所述。  谢谢你,耶稣!  很抱歉、您的家伙在窃听、希望您能从我的硬课中学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    很高兴听到这么好的消息。

    感谢您的客气话。 我很高兴为您提供支持。

    :-)