This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1电源正常问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911240/lmr14030-q1-lmr14030-q1-power-good-issue

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、TI 专家、   

输入电压12V、输出3.3V/1A

有两个问题:

1.当输入电压快速上升时,输出电压将过冲至5.8V,为什么?

2.电源正常引脚如何显示图中圈出的波形?这是否会触发 OVP?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压变化的压摆率是多少? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0至 12V、  

    上升时间2us;

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来太快、您能不能帮助在同一波形中探测输入电压/输出电压/SW/PGOOD? 谢谢。