This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:可闻噪声和压降。

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911292/lm5143-q1-audible-noise-and-drop-vout

器件型号:LM5143-Q1

达尔先生,

当 CC 模式测试时、我们控制0A~21A 的 Iout 负载。 它在17A 负载下会听到可闻噪声、并将输出电压从12.6V 降至10V。  它会发生低于第2 次捕获的开关损耗。

当 CV 模式测试时、我们控制9V ~12.6V 的输出电压负载。 它可以听到10V~11V 输出电压负载之间的可闻噪声。 它会发生低于第2次捕获的开关损耗。

 

根据计算工具、相位裕度没有问题、但它在实际电路板上有问题吗?

如何改善开关损耗。

您能告诉我任何建议吗?

测试条件

输入电压:12.9V

输出电压:12.6V

最大电流:21A

黄色:SW1

蓝色:VIN

绿色:Iout

可在高达16A 的负载下正常工作。

黄色:SW1

蓝色:VIN

绿色:Iout

发生了开关损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否增大输入电压以查看此问题是否仍然发生? 随着负载电流增加、引线中的压降较大、因此它可能不支持12.9V 至12.6V 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    当增大输入电压时、仍然会出现此问题。

    请告诉我任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么 、增加的输入电压是多少? 您能否帮助您还探测输入电压较高的开关节点? 谢谢。