Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A 主题中讨论的其他器件: UCC28064
尊敬的 TI 朋友:
1、您能告诉我 UCC28064和 UCC28064A 之间有什么区别吗?
2、我的客户希望使用 Ucc28064进行大规模生产、这是可以的吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CS kk 您好、
感谢您关注 UCC28064A。
您的问题1在此处回答:https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/800829?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=UCC28064A 和
对于问题2:我们建议在所有新设计中使用 UCC28064A。 UCC28064仍然完全可用并且支持大规模生产、然而对于新设计、由于针对问题1的链接中描述的改进、UCC28064A 是首选。
此致、
Ulrich