This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:内部温度传感器的温度精度规格范围

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911556/bq27426-temp-accuracy-spec-range-for-internal-temperature-sensor

器件型号:BQ27426

作为标题、我认为 DS 中的图4用于说明内部温度传感器的精度。

我的问题是  

根据该图、最佳精度为~10摄氏度。 但通常情况下、它应处于25摄氏度的正常温度。 因此、我想再次确认这个数字是否正确。

如果我们在25摄氏度下执行温度校准、这是否意味着曲线将被校正。 另一方面、在25°C 时为0%、曲线会更改为更高、直到25°C 时为0%误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表应正确:最低误差为-10°C。 我将再次检查。

    每个温度读数的误差将基于您的校准温度、这可能会使当前温度的误差和校准温度误差复杂化。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.请帮助确认此图#4正确。  

    2.似乎我没有得到问题2的答案。

    假设温度误差@ 25°C 为5%、 温度误差@ 0°C 为-1%。 在0°C 下执行校准过程后、温度误差应该为0%。

    这是否意味着温度误差@25°C 将是5+ 1 = 6%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beginner、您好!

    图4是在 bq27426 EVM 上测得的。 您是否在 bq27426上看到任何特定的测量问题?

    不需要、我们实际上需要根据每个电路板或每个 IC 来测量温度。