This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:TPS61042

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912003/tps61042-tps61042

器件型号:TPS61042

您好!

 

我们将 TPS61042用于 LED 亮度控制。

 

我们将2个 LED 串联连接到 LED 驱动器的输出端(引脚7 OVP 和引脚1 LED)。

电路图如下图所示。

当电阻 Rs = 4.8欧姆时、我们得到该电阻器 VFB 上的压降= 0.252V (252mV)。

LED1正向电压= 1.234V、LED2正向电压= 1.509V。

 

但是、当我们在4V 至5.5V 之间更改输入时、252mV 在给定的输入范围内不会保持恒定。

因此、根据数据表中给出的公式、252mV 的变化会导致 LED 电流变化。 因此,LED 电流不会保持恒定。

  

请提供如何使电流保持恒定以及反馈电压 VFB = 252mV 的建议。

为了实现正常的恒流电路运行、是否有任何输出必须大于输入的要求? (升压操作)。

 

在 TPS61042的数据表中、最大 LED 开关电流 ILED = 60mA、MOSFET 电流限制 ILIM = 500mA (典型值)。

那么、在什么电路配置中、我们可以通过恒定 LED 电流和 VFB = 252mV 来获得高达60mA 的 LED 电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaushal、

       由于 TPS61042在升压模式下工作、因此您需要满足低于输出电压的 Vin 要求。 我建议使用 TPS9200、该器件工作在 Sunder 升压模式下、效率更高。

    BR

    肖恩