This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720-Q1:负载调节似乎很大、请解释

Guru**** 2826785 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911138/tps720-q1-load-regulation-seems-huge-pls-explain

器件型号:TPS720-Q1

尊敬的 TI:

请查找所附图像。 它来自 TPS72028QDRVRQ1数据表。 我的问题是、为什么会发生最小电流变化和巨大的电压变化? IE)如果 输出电流更改为1mA 至1.7mA、则意味着电压从1.8V 更改为1.64V。 对于这个小电流变化、这是非常大的。 我的理解是否正确??  

谢谢、

Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    该图的目的是展示 Vin 悬空时的负载调节
    在正常情况下、您永远不会使输入引脚悬空。
    该器件可单独通过偏置引脚以极小的电流负载调节 Vout。

    当 Vin 不浮动但应用于输入电源时、这里是该组件的负载调节数据。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。