This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTU 电源设计所需的建议

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, LM25145, UCC28740, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911807/recommendations-required-for-power-supply-design-for-rtu

主题中讨论的其他器件:UCC28C42LM25145UCC28740UCC28600

我需要设计符合规格的电源

VIN (min)= 19.2v

Vin (标称值)= 110v

Vin (max)= 148v

输出电压电平

1.5V、12A

电流为3A 时为2.15V

0.5A 时为-15V

所有输出都具有公共接地和5%调节

也需要隔离

对于该规格、我想制造一个反激式转换器、将中心抽头放在次级上(15V)- 0 -(-15V)、然后利用15V 电压馈送到降压转换器以获得5V 电压。

要使反激式转换器成为使用 UCC28C42和降压转换器 LM25145。 这是前进的正确和高效方式吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我建议使用与 UCC28740类似的专用反激式控制器、这样就无需使用降压转换器并节省一些效率。

    请使用 https://www.ti.com/tool/TIDA-010000 作为设计的起点。

    您还可以通过以下链接浏览参考设计以了解更多信息。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 UCC2870不符合最低电压要求。 我想了解一下 UCC28600、您对此有什么看法?

    此外、如果次级侧有5V 的独立绕组、则该绕组将用于控制外部回路、因为它具有最高的额定功率、并且何时负载超过15V、-15V 的调节将变得很差?

    谢谢

    Siddharth