This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:充电未完成(达到80%)且 IC 停止输出充电电压

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911760/bq24630-charging-not-complete-to-80-and-ic-stop-output-charging-voltage

器件型号:BQ24630

6节磷酸铁锂电池、额定电压为19.2V、额定容量为18AH、最大充电电压为22.5V;设计团队使用26V/5A 适配器进行充电、充电管理为 BQ24630RGET、充电电压设置为22.8V、充电电流为3A。当我们的工厂执行充电和放电周期时、 80节电池中的8节电池将充电至大约80%的 SOC 和电源控制板输出保护,IC 使能支脚始终处于高电平,但没有电压输出 进行充电;使用另一个直流电源设置电压22.8V,连接至充电输出引脚,充电继续; 卸下外部电源后 仍无法充电;拔下适配器和

再充电可以恢复正常的电池电量。我们现在找不到问题的原因。 请提供技术指导和支持。

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      停止充电时 STAT 的状态是什么? 是否报告了故障状况? 您使用的是2层还是4层电路板? 您能否捕获充电停止时的 PH、ACDRV、BATDRV、SRN 触发信号?