This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:退出 HIZ 模式的触发器错误

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911870/bq25601-wrong-trigger-to-quit-hiz-mode

器件型号:BQ25601

大家好、

在客户的应用中, 有 Vbus (来自无线 RX 的5.5V 电压)和电池(3.8V)。

在正常运行时 、REG 如下所示。

REG00 65
REG01 1A
REG02 C7
REG03 0
REG04 74.
REG05 8b
REG06 67
REG07 44.
REG08 34
REG09 0
REG10. 83.
REG11. 11.

然后将 REG00[7]写入" 1 " 以使器件进入 HIZ 模式、器件首先进入 HIZ 模式、然后似乎 取消 HIZ 模式 本身并按如下方式进行寄存。

从 REG 来看、它似乎已禁用充电。  

REG00 65
REG01 0a
REG02 C4
REG03 0
REG04 74.
REG05 8F
REG06 67
REG07 44.
REG08 24
REG09 0
REG10. 83.
REG11. 11.

我认为可能 是由于输入源重启导致 HIZ 退出,但 我监控 Vbus 电压, 最小值为~ 4V,但下降时间非常短。

所以  

A. UVLO 下降时的最大阈值是什么(Vac_uvloz 上有3.6V 的最大值,迟滞  典型值只有300mV)

b.检测 UVLO 需要多长时间?

C.此外、如果是这样、行为是否合理?

请添加您对该问题的评论。 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设、

    A. 3.9V。 请参阅 VAC_Present 规格。

    b.即时

    C.是的。 电源再循环复位 HIZ 位。

    谢谢、

    宁。