This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:最大功率输出

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911925/lmzm33606-maximum-power-output

器件型号:LMZM33606

尊敬的 TI 工程师:

我正在考虑使用 LMZM33606电源转换器从24V 电源提供12V 电压。

该转换器应提供高达6A 的电流、在12V 时相当于72W、但在数据表的主页上、被写为"在85°C、无气流的情况下高达50W 的输出功率"

1) 1)它是否是基于效率、温度和功率耗散的连续输出功率?

2) 2)如果平均功率小于30W、转换器是否能够在几秒钟内提供高达72W 的功率?

3) 3)如果冷却足够、转换器是否能够连续提供50W 以上的功率?

提前感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucien、

    1.是的。 除此之外、在12V 输出和最大电流条件下、IC 和电感器会经历更大的功率耗散。 这会有效地提高 IC 的结温。 请查看 图20中有关12V 输出的 SOA 曲线。 在这种情况下、如果您需要12V 输出和6A 负载(72W 功率)、则可以在无气流的情况下运行的最高环境温度约为50摄氏度、这是根据125C 的最高结温计算得出的。

    2.如果您在较低的环境温度下运行、器件可连续运行72W、如上图20所示。  

    3.与第2点相同的答案。  

    此致、

    Jimmy