This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:适用于反相降压/升压应用的电路板设计

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911693/lmzm33606-board-design-for-inverting-buck-boost-application

器件型号:LMZM33606

你(们)好。

感谢您迄今为止对 LMZM33606的帮助、我非常感谢您的建议和支持。

关于 LMZM33606芯片的 IBB 应用、应用手册中不包含任何电路板布局建议。  我的项目要求设计从两个 LMZM33606生成三个12V、-12V 和5V 电源轨。  我的计划是从一个芯片生成12V 电压、然后使用线性稳压器生成5V 电压。  对于-12V、我计划按如下方式调整12V 设计(对于输入电压15-20V、生成最大3A):

我有以下问题:

1) 1)是否有关于 Cbulk、Cbyp、D1的其他组件的布局指南?  或者、我能否仅遵循 LMZM33606的布局指南并将这些附加组件放在任何位置?  对于 IBB、是否应该遵循相同的 LMZM33606板层和平面指南?

2) 2)对于图中的 PGND、我能否将它们连接到与生成+12V 的 LMZM33606电路相同的 PGND?

3) 3)图中的 SYNC_Mode 是否是连接到 AGND 的唯一项?  不确定黑色箭头是指 AGND 还是其他含义。

4) 4) 在 SNVA835B–2018年7月–2019年5月修订版的图1中、有一个红色的 SYS_GND。  与整体设计相关、我应该将其连接到哪里?  它是否连接到生成 LMZM33606的+12V 电源所连接的输出平面?

5) 5)所有电源轨都来自16引脚连接器。  是否应使用最顶层的电路将电源轨连接到引脚输出?

6) 6)上述原理图中缺少 CFF 电容器。   根据 SNVA835B 的表4 (显示 Cout = 435uF 和 CFF = 100pF 的值)、IBB 应用是否需要 CFF?

7) 7)通过将两 个 LMZM33606芯片计时到同一时钟、可以在降低纹波和噪声方面获得多少性能提升?  如果其中一个时钟反相其输出、是否可以使用相同的时钟?

再次感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高规格 Pro、

    您可以继续遵循 LMZM33606数据表中详细介绍的布局指南、并确保考虑 IBB 拓扑转换。

    2.是的、这是输入电源的 PGND、可用作正(12V)输出电路的基准。

    请注意、在这里、模块的 AGND 和 PGND 引脚被指定为 IBB 拓扑的-VOUT、并且是系统基准。 然而、SYNC/MODE 引脚被连接至一个"AGND 符号"、此符号高于模块的系统基准电压、从而有效地将器件置于 FPWM 中。 如果您希望器件在自动模式下运行、则应将 SYNC/MODE 引脚连接到模块的系统基准。  

    图1所示的 IBB 拓扑中突出显示的 SYS_GND 连接到输入电源(VIN)回路的系统接地。

    5.如何将输出轨扇出到16引脚连接器,由您决定。 我会选择更容易布线的器件、而不会阻碍散热和未损坏的接地平面。

    6.不一定要有 CFF。 如果您想添加该封装以提高稳定性、我建议您在 PCB 上放置该封装。 请注意、在 SNVA835B 应用中、针对系统环路稳定性部分(3.2)未组装 CFF。

    7.我没有准确地测试过这个、所以我没有数字。 但理论上、这将降低两种不同开关频率之间的干扰。 如果您想在输入 π 型滤波器上标记噪声、它还可以更轻松地过滤所述噪声。 对于使用线性稳压器的5V 应用、我对稳压器的 PSRR 特性的图像将足以降低5V 电压轨上的纹波和噪声。 我建议在您的终端上测试这一点、但我看不出在反相和非反相应用中使用相同的时钟是如何产生问题的。

    此致、

    Jimmy