This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610支持20A 输入适配器电流

Guru**** 2415250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911664/bq24610-bq24610-supports-20a-input-adapter-current

器件型号:BQ24610

您好!

只需将 RAC mΩ 为5 μ A 即可确认 BQ24610是否支持20A 输入适配器电流?

此致

张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

      理论上、BQ24610是一款充电控制器、因此可支持更高的充电电流。 但是、内部栅极驱动强度受到限制。 如果使用高电流应用、则需要具有更高 Id 额定电流的 FET、这些 FET 通常具有更高的 Qg。 这将导致栅极驱动器损耗增加。 此外、由于导通损耗要高得多、因此需要非常仔细的布局来实现热耗散。 不建议使用高于10A 最大充电电流额定值的 BQ24610。

    是的、将 RAC 更改为5m Ω 会将输入电流限制(假设 ACSET 引脚上拉电压为2V)增加到20A。