This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于故障状态-2

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911634/bq25898d-about-fault-status-2

器件型号:BQ25898D

您好!

我对故障状态有疑问。

 是否仅在 以下故障状态下停止充电?

在降压模式下、VBUS 将不再稳压?
我可以在热关断期间读取和写入 I2C 吗?

输入故障
热关断
TS 冷却
TS 过热
BATOVP

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当以下条件有效时、新的充电周期开始:

    •转换器启动

    •通过设置 CHG_CONFIG 位、/CE 引脚为低电平且 ICHG 寄存器不为0mA 来启用电池充电

    •TS 引脚上无热敏电阻故障

    •无安全定时器故障

    •BATFET 不强制关闭(BATFET_DIS 位= 0)

    当充电电流低于终止阈值、充电电压高于再充电阈值、并且器件未处于 DPM 模式或热调节时、充电器器件会自动终止充电周期。

    "未充电"并不表示器件未调节 VSYS。

    热关断是在 IC 表面温度超过 TSHUT 时关闭转换器和 BATFET。 仍然支持 I2C 通信。

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。