请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76940、
我看到 bq76930演示、Regin 引脚使用外部 FET。 FET 的 G 极连接到第五个电池。 第五节电池的实际电压最高可达25V。 FET GS 的最大电压为20V。此应用是否会损坏 FET?我见过 BQ76940、我见过 BQ76930的级联应用、这就是它们所做的。
此用法是否错误?
如果存在风险、如何使用 Regin 的降压 FET?