This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138同步(GPIO)响应时间

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911507/ucd3138-ucd3138-sync-gpio-response-time

器件型号:UCD3138
你好。

请告诉我从 UCD3138RGCR 中 GPIO 的 SYNC 信号变为低电平到检测到它的响应时间。

此外、什么是低电平和高电平阈值?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它非常快、在我们使用它时没有引起问题、但我不记得确切的时间。  让我为您找到答案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与任何其他数字输入一样、电压电平为 VIH=2.1V (最小值)和 VIL=1.1V (最大值)。

    延迟约为64nS。

    此致、