This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28500:UCC28500 CMRR 测试条件

Guru**** 2515375 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911041/ucc28500-ucc28500-cmrr-test-condition

器件型号:UCC28500

你好! 我无法理解 UCC28500中电流放大器的 CMRR 测量模式是基于数据表 slus419c P3、CMRR 测量测试的。 有必要将引脚 ISENSE1和 Mout 短路、施加0伏至1.5伏的共模电压并观察 CAOUT 上的电压偏差、是这样吗? 那么、在测试条件下 Vcaout = 3V 意味着什么、是否需要强制3伏到 CAOUT 的输出? 施加共模电压时、输出将为0伏、3伏来自哪里? 通过什么公式计算 CMRR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一个维基百科链接、其中说明了常见的抑制比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然不明白 Vcaout = 3V 的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着电流放大器输出为3V

    此致、