This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:复位的上拉电阻器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911508/tps3808-the-pullup-resister-of-reset

器件型号:TPS3808

 为什么复位的上拉电阻器不能小于10k? (我不能 kΩ“由于复位线路的有限阻抗,上拉电阻器不应小于10k Ω。” 在 DS 中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在某些情况下、如果上拉电阻器的变化率和温度低于10k、器件可能会面临问题。 该器件可能难以成功达到上拉电压。

    谢谢、
    Abhinav。