This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:输出引脚绝对最大负电压与放大器;负载电感反冲

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911330/tps24750-output-pin-absolute-maximum-negative-voltage-load-inductive-kickback

器件型号:TPS24750

大家好、

TPS24750的输出引脚上有-0.3V 的绝对最大限制、在数据表中、建议在电感负载或电缆电感情况下使用肖特基钳制输出。 我怀疑-0.3V 是直流规格、在负载关断瞬态期间、该引脚上的电压可能较低。

由于此电子保险丝的额定电流为12A、因此查找压降小于0.3V @12A 的二极管并不容易。 此外、该评估模块使用 MBRS330T3G、其额定电流为3A、具有0.6V @10A 脉冲。 在我的应用 中、我将 SMAJ12A-E3/5A 作为 TVS 自振荡二极管放置。 我还在 TPS24750的 OUT 引脚和我的连接器引脚之间使用 CSD16570作为反向阻断 FET。 反向阻断 FET 还通过其体二极管压降来放宽对保护二极管的要求。 在硬短路情况下、SMA 钳位到~1V 时、我预计最大3A 电流。 反向 FET 的电压下降了约0.4V。 您认为暂时(<10us)超出输出引脚上-0.3V 的绝对最大规格并达到-0.5V、-0.6V 是一个问题吗? 我希望 TPS24750的一些内部保护二极管 能够在很短的时间内导通、但希望这不会成为问题。

此致、

Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    感谢您与我们联系。 我将在明天对你的问题作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    你是对的!    数据表中 TPS24750输出引脚上的-0.3V 绝对最大限制  为直流规格。  

    瞬间来说、OUT 引脚上的电压可以稍微低一些、即-0.5V 或-0.6V。 这不应该是问题。  

    输出端使用的肖特基二极管应该具有、

    • 直流阻断 电压额定值远高于 Vinmax
    • 非重复峰值浪涌电流额定值>电子保险丝设置的快速跳闸阈值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    这是一个好消息、感谢您的帮助!

    此致、

    Zeki