This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:BQ29200

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ29200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910399/bq29200-bq29200

器件型号:BQ29200
主题中讨论的其他器件:BQ77915

您好!  

是否可以使用2xBQ29200来平衡3节串联电池? 在这种情况下、其上的不会以接地为基准、而是以一个电池的电压为基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joan、

    您是否考虑过使用 BQ77915 (具有平衡功能的3-5节电池保护器)?

    可以堆叠 BQ29200、但我不确定它如何仅与其中一个器件上的一个电池配合使用(它无法平衡该电池)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该器件( BQ77915)。 我想我会去做。 非常感谢