This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:阈值电压选项

Guru**** 2531130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910837/tps3840-threshold-voltage-option

器件型号:TPS3840

我们可以在 数据表中看到4.1V 阈值电压选项 TPS3840PL41。 但该选项在网络上不显示为活动设备。

是否提供此电压选项?

如果您需要任何必要条件、请告诉我。

此致、  

MUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muta、

    您应该联系您当地的现场代表、了解 TI.com 上未列出的选项。 我们仍然可以与您的公司合作、向他们提供通知。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav

    感谢您的评论。 我们将联系当地的现场代表。

    Regadsds、

    MUTA