This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051:过流情况下 TPS2051波形的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910444/tps2051-question-of-tps2051-waveforms-on-over-current

器件型号:TPS2051

您好、Sirs、

您是否会帮助我们审查客户的 TPS2051 OCP 波形是否为正常行为? 过流情况下有常规的三角信号(图1)、而当负载电流减小时、它恢复正常(图2)。

图1:




图2:



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年2月6日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    移除 OC 条件后返回是正常的。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    感谢您的支持。 我们还有一个问题是图1、为什么在 FLT 信号处于过流状态时获得100ms 三角波形? 是否有周期为100ms 的内部计数器? 我们假设 FLT 无法在 OC 中恢复为高电平。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年5月6日
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如数据表所示、过  流消除后、OC (故障)标志将拉高。

    对于电源开关、OC (故障)通常具有大约8ms 的延迟被拉至高电平。 但我在数据表中找不到该规格。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。