This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5181:LM5181和 LM5180之间的差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5181, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910282/lm5181-the-difference-between-lm5181-and-lm5180

器件型号:LM5181
主题中讨论的其他器件: LM5180

大家好、

 

您能不能就 LM5180和 LM5181之间的区别提出建议?

差异仅是电流限制阈值?

 

我们的客户将评估 LM5181、但只有 LM5180EVM 可用。

如果有任何差异、请告诉我这些备注。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    主要区别在于电流限制,您可以将 LM5181替换为 LM5180 EVM 来验证其性能。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您没有进一步的问题、我将结束该问题。 如果您有进一步的问题、可以重新打开它。