This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:BQ25895寄存器调整

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911540/bq25895m-bq25895-register-adjust

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件:BQ25895

你(们)好

如何调整寄存器以使 bq25895进行充电或放电? 当前 CE 引脚=低电平
2.当处于睡眠模式时,如何使寄存器阻止充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 REG03[4] CHG_CONFIG 位。

    2.  设备不应在睡眠模式下充电。 您可以使用 REG03[4] CHG_CONFIG 或 REG09[5] BATFET_DIS 来防止充电。

    谢谢、

    宁。