您好!
我们有一个基于 TI BQ76920参考的 BMS 设计。 这是一个4S 电池,所以我们连接 VC3和 VC4,跳过 VC4数据(其读数为零),只使用 VC1、VC2、VC3、VC5
MCU 软件成对读取 VCX 寄存器、作为原子值、返回16位字值。 当 CC_READY 位被置位时、每250ms 读取一次数据、这表明全新的 ADC 数据可用。
99%的电路板工作正常、没有问题、但到目前为止、有2块电路板在 VC5上偶尔表现出坏的 ADC 读数、请参阅下面的示例。
样本仅显示 VC5的数据、因为 VC1-VC3始终处于良好状态。 每行有3个连续样本、每行约750ms。
电路板处于空闲状态、连接到标称充电电池、无充电或负载、但两个 FET 均导通。 无瞬态、VC5上的实际电压非常稳定。
是否有什么原因会导致 VC5值随机增加一个特定的数字(大约为3175)? 似乎总是在正常周期介于两者之间的短暂突发中发生。
8713、8712、8712
8713、8712、8712
8713、8712、8712
8712、8712、8713
8712、8712、8713
8712、8713、8714
8712、8713、8714
8713、8714、8715
8713、8714、8715
8714、8715、11888
8714、8715、11888
8715、11888、8714
8715、11888、8714
8714、8714、8714
8714、8714、8714
8714、8714、8714
8714、8714、8714
8714、8714、8716
8714、8714、8716
8716、8716、8717
8716、8716、8717
8716、8717、8716
8716、8717、8716
8717、8716、8716
8717、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8717
8716、8716、8717
8716、8717、8717
8716、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、11896
8717、8717、11896
8717、8717、8718
8717、8717、8718
8717、8718、8718
8717、8718、8718
8718、8718、8716
8718、8718、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8718
8716、8716、8718
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、11893
8716、8716、11893
8716、11893、8717
8716、11893、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8717
8717、8717、8716
8717、8717、8716
8717、8716、8718
8717、8716、8718
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8715
8716、8716、8715
8716、8715、8713
8716、8715、8713
8715、8713、8714
8715、8713、8714
8713、8714、8717
8713、8714、8717
8714、8717、8714
8714、8717、8714
8717、8716、8716
8717、8716、8716
8716、8716、8715
8716、8716、8715
8716、8715、8716
8716、8715、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8716
8716、8716、8715
8716、8716、8715
8716、8715、11891
8716、8715、11891
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、8713
8715、8715、8713
8715、8715、8715
8715、8715、8715
8715、8715、11893
8715、8715、11893
8715、11893、8715
8715、11893、8715
8715、8715、8716
8715、8715、8716
8715、8716、8715