请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好、支持团队、
我的客户正在使用外部热敏电阻设计 bq27426。
BIN 引脚是否需要通过10kohm 上拉至 VDD? 或者 bq27425是否具有用于热敏电阻的内部偏置源、无需上拉电阻器?
什么是 Bin 引脚建议的输入范围?
谢谢、
Koji Ikeda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Koji、
您查找的大多数信息都位于数据表 中:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27426.pdf?ts=1591290610409
箱电压范围:
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt - San、
它们已经是红色数据表、但为了澄清问题、他们提出了要求。 您能支持这个问题吗?
BIN 引脚是否需要通过10kohm 上拉至 VDD? 或者 bq27425是否具有用于热敏电阻的内部偏置源、无需上拉电阻器? 什么是 Bin 引脚建议的输入范围?
您展示了数据表说明、但这不是清晰的信息、这是用于热敏电阻还是不用于热敏电阻? BIN 引脚可在不使用热敏电阻的情况下用作电池检测。 我找不到什么函数 BI_pu_EN。 您能解释一下吗?
这不是测量的建议范围、而是 ABSmax。 您能否支持外部热敏电阻的建议测量范围?
谢谢、
Koji Ikeda