This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:使用外部热敏电阻

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911376/bq27426-external-thermistor-usage

器件型号:BQ27426

您好、支持团队、

我的客户正在使用外部热敏电阻设计 bq27426。  

BIN 引脚是否需要通过10kohm 上拉至 VDD? 或者 bq27425是否具有用于热敏电阻的内部偏置源、无需上拉电阻器?

什么是 Bin 引脚建议的输入范围?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    您查找的大多数信息都位于数据表 中:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27426.pdf?ts=1591290610409

    箱电压范围:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    它们已经是红色数据表、但为了澄清问题、他们提出了要求。 您能支持这个问题吗?

    BIN 引脚是否需要通过10kohm 上拉至 VDD? 或者 bq27425是否具有用于热敏电阻的内部偏置源、无需上拉电阻器? 什么是 Bin 引脚建议的输入范围?

     

    您展示了数据表说明、但这不是清晰的信息、这是用于热敏电阻还是不用于热敏电阻? BIN 引脚可在不使用热敏电阻的情况下用作电池检测。 我找不到什么函数 BI_pu_EN。 您能解释一下吗?

    这不是测量的建议范围、而是 ABSmax。 您能否支持外部热敏电阻的建议测量范围?

    谢谢、

    Koji Ikeda