This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:BQ76925EVM I2C 查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911270/bq76925evm-bq76925evm-i2c-query

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76925

你(们)好

已测试 EVM 并连接示波器、x16和0xAA 的含义是什么?

演示板通信中的第一个数据帧是0x10、0x3E、0x02、0x83、0x00 0x00、 此日期的含义是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ76925的基7位地址为0x20、请参阅数据表的表4。  字节地址与器件地址相结合、因此对于写入、8位地址空间将为0x40至0x7E (即使只用于写入)。

    请记住、BQ76925没有 ADC、它是模拟输出。  在 EVM 上、MSP430转换 BQ76925中的值并将其传输到 PC 以供显示。  并未描述 MSP430的控制和传输机制、但基本上 MSP430有一个由 PC 读取的 I2C 寄存器空间。  BQ76925 EVM 用户指南中未介绍如何提供控制或数据分配。  

    因此、对 BQ76925空间以外的地址的任何读取或写入都将写入 MSP430、这些值不会记录在案。