This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911615/tps1hb16-q1

器件型号:TPS1HB16-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1

您好!  

我的客户对汽车负载开关有以下要求:

VIN = 10-16V

Iout =最大6A、持续20ms、标称值3.5A                           

我建议使用 TPS1HBxx-Q1系列、但25%的电流限制精度对于他们想要达到的目标来说太低、他们希望低于10%。 我也看过 LM5060-Q1、但看起来电流限制精度不会更好。  

是否有符合汽车标准的输入保护器件可在此处工作、尽可能避免并联?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    如果他们使用具有 ADC 的微控制器、则可以使用 SNS 引脚测量电流并相应地启用/禁用 EN 引脚。  当 Iout > 1A 时、SNS 精度为+/- 5%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、我会推荐这家酒店!