请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB16-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5060-Q1
您好!
我的客户对汽车负载开关有以下要求:
VIN = 10-16V
Iout =最大6A、持续20ms、标称值3.5A
我建议使用 TPS1HBxx-Q1系列、但25%的电流限制精度对于他们想要达到的目标来说太低、他们希望低于10%。 我也看过 LM5060-Q1、但看起来电流限制精度不会更好。
是否有符合汽车标准的输入保护器件可在此处工作、尽可能避免并联?