This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:在执行 REST 命令后将执行哪些操作?

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911544/bq27z561-r1-what-actions-will-excute-after-rest-command

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

大家好、

我的客户想知道、当 MCU 向 BQ27z561发送 RESET 命令时、将执行哪些操作?

哪些项目会有所不同?

首次插入电池时、MCU 是否需要重置 bq27z561?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我将检查这些内容并返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    通过发送 RESET 命令重置监测计不是一个好主意。 除非监测计的电源降至监测计工作所需的最低电压以下、否则绝不应重置监测计、甚至应进行功率循环。

    首次插入电池时、客户无需发送 RESET 命令。  监测计将通过 POR、然后在通电后进行初始化。

    Andy