This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:欠压保护?

Guru**** 2392485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911190/bq24074-undervoltage-protection

器件型号:BQ24074

尊敬的 TI:

在仔细阅读 BQ24074器件的数据表时、我不清楚芯片的状态是什么、当电源输入断开并且电池电压低于3V (Vlowv)时、 因此、我不确定是否需要添加一个欠压保护电路来防止电池放电过远并损坏。 如果 Vbat 降至3V 以下、我希望确保 Vbat 从 OUT 断开、这很自然会产生一些迟滞、以避免闪烁未定义的电源状态。

我在文本中看不到这一点、但芯片是如何具有3.0V 基准电压和内部多个比较器的、这只是一个没有注意到的功能?

您是否会为永久安装的电池推荐不同的芯片?

我不希望重复已经存在的功能。 我很困惑、因为我在数据表中没有看到它、但它显然是必需的功能、包括在电池电量耗尽时关闭电池使用。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个 BUVLO 电路来保护该器件不会放电。 BQ24074没有此函数。

    如果 VBAT 在没有 VIN 的情况下降至3V 以下、VOUT 将继续由电池供电。  

    您的充电电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会再添加一个。 现在、我将 LT6703-3用作自供电比较器、其电池电压迟滞、输出用于禁用下游稳压器使能引脚。 不幸的是、它有点贵、但对我来说效果很好。

    我的进口额定电流为500mA、充电电流为200mA。 我确实找到了介绍如何选择电阻器值的应用手册。

    Brian