This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BOOSTXL-BATPAKMKII:BOOSTXL-BATPAKMKII 上的 BQ24250快速充电

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BOOSTXL-BATPAKMKII, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911117/bq24250-boostxl-batpakmkii-bq24250-fast-charge-on-boostxl-batpakmkii

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BATPAKMKIIBQ25616

你(们)好

我刚刚获得 了 BOOSTXL-BATPAKMKII 评估板、并对独立模式下的充电有疑问。

默认的 Riset (R4)和 Rilim (R1)分别配置为500欧姆和270欧姆。

我正在尝试使评估板在2A 电流下快速充电、并将电阻器更改为

Riset (R4)= 130欧姆、约为1.92A

Rilim (R1)=135 Ω、2A 限值

电源=从工作台 PSU TTI 模型连接了5V/2A PSU  

但是、当我将3.7V Lipo 电池(4000mAH)连接到它时、工作台 PSU 的电流消耗仅为500mA。  

我是否错过了在独立模式下为电池充电未更改的内容?

20分钟后更新:

a.)根据数据表将 EN1和 EN2分别配置为1、0。 EN1连接到3V3

PSU 开始超过500mA、但发现异常、在从1.4A 增加到1.6A 后、评估板电流消耗突然飞向各地。 一旦达到1.6A、PSU 电流将摆动到0.2A 至0.9A 的随机电流、并随机跳转、这是不喜欢的跳转。 对此有任何建议吗? 是否曾想过 BQ24250充电应该有 CC 和 CV 级?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已上传1.48A 后随机电流摆动的短视频

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法从 google 驱动器下载视频。  您是否有示波器来显示 VIN、VBAT、IIN、IBAT?  如果有与输入电源和/或电池串联的电流表、您能否将其移除并重试?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的快速回复。 抱歉、先前的 google 驱动器链接无法正常工作。 以下链接现在应该起作用

    drive.google.com/.../view

    我自今天下午以来所做和观察到的事情。

    a.)摆动电流-将在下面的一分钟内达到此值。

    b.)将 EN1连接到3V3稳压器的3V3 HI、EN2连接到0

    c.) ILIM 至 GND => 2A 输入电流限制、以便电池能够以1.92A (Riset = 130Ohm)充电

    d.) VDPM 到 GND => Vin_DPM 4.68V

    观察结果

    a.)摆动电流看起来像是在涓流充电阶段、大约45分钟- 1小时后停止。

    b.) PSU 消耗的电流在充电4小时23分钟后从0.72A 缓慢增加到0.765A、我在任何阶段都无法观察到从 PSU 消耗的任何2A 电流为锂聚合物电池充电。 我的电流锂聚合物充电器是具有电源路径的线性5V/1A、完全为4000mAH 充电大约需要7小时、我希望具有最大2A 充电电流的 BQ24250能够缩短充电时间(在独立模式下) 到~3.5小时、但现在看不出有希望。

    c.) BQ24250或其他板载芯片的异常-从今天早上开始、我间歇性地注意到、当我将4000mAH 电池插入此 Booster Pack、打开 PSU 时、电流"短路"至6mA、 尽管我知道它在未连接电池的情况下大约为20mA。 我需要实际拔下电池、关闭 PSU 并等待几秒钟、然后再将锂聚合物电池插回电源、打开电流消耗超过20mA 的 PSU、改为700mA。 不确定这是否与从 I2C 和独立模式切换的 BQ24250有关、或者? 理想情况下、由于 PCB 空间的原因、我希望在无需 uController 干预的情况下使用独立模式。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、我的4000mAH 可以使用 BQ24250 2A 充电配置实现~2小时的快速充电、因为数据表似乎仅针对高达1000mA 的充电进行了规格测试。

    如果可以实现~2小时的快速充电、请告知 BQ24250 Booster Pack BOOSTXL-BATPAKMKII 的最佳硬件配置、以便我可以针对我们的设计进行评估。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我没有设计升压电池组、只支持充电器本身。  主机软件可以根据 充电器引脚覆盖 I2C 寄存器的默认设置(充电电流、输入电流限制和 VINDPM)。  充电器应能够在 输入电压为5V、2A 时提供接近2A 的充电电流。    根据您的引脚设置和电阻器、我将检查 充电输入引脚上的电压、并确保由于线路电阻压降而不处于 VINDPM 阈值。  此外、我会检查 TS 引脚并确保其电压为~2.5V。  

    为了获得进一步支持、我需要 VIN、IIN、VSYS、ISYS 以及 VIN、IIN、VBAT、IBAT 的示波器图。

    我建议您仅订购适用于 BQ24250的 EVM。  或者、您也可以查看诸如 BQ25616独立3A 充电器等较新器件之一。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    将使 BQ24250EVM 进行测试、我怀疑可能是电量监测计导致了一些问题、因为它充当 VBAT 电池和 Vin 之间的桥接。

    只需确认一下、我计划设计一个没有主机接口的充电器、即 uController。 您是否可以确认、对于独立模式、我进行的硬接线连接是正确的并且不需要 I2C 接口?

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    您的更改对于充电器在独立模式下运行而言似乎是正确的。

    Jeff