主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BATPAKMKII、 BQ25616
你(们)好
我刚刚获得 了 BOOSTXL-BATPAKMKII 评估板、并对独立模式下的充电有疑问。
默认的 Riset (R4)和 Rilim (R1)分别配置为500欧姆和270欧姆。
我正在尝试使评估板在2A 电流下快速充电、并将电阻器更改为
Riset (R4)= 130欧姆、约为1.92A
Rilim (R1)=135 Ω、2A 限值
电源=从工作台 PSU TTI 模型连接了5V/2A PSU
但是、当我将3.7V Lipo 电池(4000mAH)连接到它时、工作台 PSU 的电流消耗仅为500mA。
我是否错过了在独立模式下为电池充电未更改的内容?
20分钟后更新:
a.)根据数据表将 EN1和 EN2分别配置为1、0。 EN1连接到3V3
PSU 开始超过500mA、但发现异常、在从1.4A 增加到1.6A 后、评估板电流消耗突然飞向各地。 一旦达到1.6A、PSU 电流将摆动到0.2A 至0.9A 的随机电流、并随机跳转、这是不喜欢的跳转。 对此有任何建议吗? 是否曾想过 BQ24250充电应该有 CC 和 CV 级?