This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:TPS7A4901DGNR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911559/tps7a49-tps7a4901dgnr

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:ash

立即申请、请:

PN TPS7A4901DGNR 具有 NiPdAu|NIPDAUAG 的铅涂层-如何确定我们将接收到的涂层? 我们只想获得 NiPdAu 涂层、因为 NiPdAAAg 涂层对于 J-STD-001不是豁免的、需要进行金洗。  

谢谢、

Mary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    该器件具有两个生产流程、是导致不同铅镀层的原因。 我们为您提供 NiPdAu 涂层的唯一方法是仅使用该生产流程设置可订购器件型号。  

    我们 的客户支持中心 可以详细回答您的问题。 如果这不起作用、请给我发送一份私人说明。

    但愿这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有办法确定我们收到的版本? 器件或标签上是否有特定的标记或日期代码格式可以告诉我们它们是什么?  

    非常感谢您对这一~非常感谢:-)  

    Mary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否提供镀层过程中使用的最大镀金厚度?  

    非常感谢!

    Mary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mary:

    标记为"安盟"的单位有"镍钯金"涂层、标记为"灰"的单位有"镍钯 Au"涂层。

    如果您需要更多详细信息、请随时直接与我联系。