Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, LM26480, TUSB320, TPS25910
主题中讨论的其他器件: LM26480、 TUSB320、 TPS25910
尊敬的 TI 团队:
如果您可以检查电路是否按照 USB Type C 连接器标准正常工作、我将再次确认。 在某些时候,我对如何继续进行有些困惑。
我的目的是在 DRP 模式下配置 USB C 的端口。
我附加了一个方案、其中显示了电源多路复用器部分的流程图。
在系统设计中,有3个可用的输入源。 我有一个辅助输入连接器,它是来自 BQ25890电池充电管理 IC 的5V0_IN、VSYS _Backup (4.4V)输出, 5V 直流电源,可从连接的 USB C 连接器、5V_USB 供电。
问题1,以下设置是否正常工作?
如果辅助电源在辅助连接器中不可用、并且 USB C 连接器在5V_USB 引脚上没有5V 直流电压、BQ25890将开始从 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电、并将4.4伏电压馈送到 regülatör LM26480。
问题2、以下场景是否正常?
当主机连接到 USB C 连接器时,TUSB320会检测 CC 线路,使 TUSB_ID 变为低电平,如果 AUX 连接器(即5V0_IN)中有电源可用,TPS25910会以最大3A 的电流为主机驱动5V 电压。
此时、我是否还必须将 TUSB320的 TUSB_ID 信号发送到 ATSAMV71Q21Processor?
如果辅助电源在辅助连接器中不可用、BQ25890将开始通过 MOSFET IC6 IRLML6402为 VCC_P5v0网络供电。
问题3、
如果没有可用的辅助电源、我是否还应该向连接的 USB 主机发送具有 BQ25890 4.4伏输出的电源?
问题4,
肖特基二极管 u11-U12是否针对 DRP 模式和上述功率情况进行了正确定位?
问题5、
USB C 连接器的 D+和 D-线路直接连接到微控制器 ATSAMV71Q21。 在 BQ25890上短接 D+和 D-线路时、我们松开了什么。 İs 这违反了 USB C 的标准?
问题6、
您建议对 u11和 U12使用哪种型号的肖特基?
问题7.
我们使用的处理器是 ATSAMV71Q21。 请查看从 USB C 相关部分转到下面 MCU 的原理图上的引脚。 我们对 USB ID 和 OTG 功能有点困惑。 在下图中、我们显示了与 MCU 相关的引脚的摘要。 哪些可以删除?
非常感谢。