This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:BQ2589X 之间有何差异?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ25895, BQ25892, BQ25890, BQ25890H, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911423/bq25890h-what-is-difference-between-bq2589x

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ25895BQ25892BQ25890BQ25895M

您好、先生:

  您能否帮助分享该文档以建议  BQ25890/BQ25890H/BQ25895/BQ25895M 和 BQ25892/BQ25896之间的区别?

以及如何区分它们?

由于 BQ25890/BQ25890H/BQ25895/BQ25895M 的 I2C 地址均为6Ah、

BQ25892/BQ258IO 地址为6BH。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    对于 BQ25890H 和 BQ25890、 它专为具有单个 USB 端口的应用而设计–Q1在 OTG 升压模式期间开启、而对于 BQ25895M 和 BQ25895、Q1在 OTG 升压模式期间关闭、改为 PMID。 BQ25890H 和 BQ25890的主要区别在于 BQ25890H 已更新 REG01。 有关详细信息、请参阅数据表。 对于不同的电池、BQ25895默认 VREG 为4.208V、而 BQ2589M 默认 VREG 为4.352V。

    BQ25892是5A 电池充电器、而 BQ25896是3A 电池充电器。

    除了 I2C 地址、您还可以在 REG14中读取 DEV_REV 以区分它们。

    BQ25890H 为11

    BQ25890/895/892为01

    BQ25895M/896为10

     确定哪些 器件的最佳方法 是查看 每个数据表中的器件封装顶部标记。 或者我们有 TI 销售部门供您咨询。