This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40z50-R2

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z80, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911339/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80SHA-256

您好!

我计划在 Linux 4.9中实施 bq40z50-R2的 SHA-1/HMAC 认证功能。

是否有示例代码说明如何在 Linux 内核版本4.9中实现此功能。

由于 NIST 不建议使用 SHA-1、是否有其他电量监测计 IC 与具有 SHA256的 bq40z50-R2相同?

此致、

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenejith、我们目前没有与 BQ40z50-R2和 SHA-256相同的电量监测计 IC。 我们的多节电池监测计目前附带 SHA-1。 我们的 BQ40z80附带 SHA-1和 ECC 认证。  

    谢谢、

    鲁什