This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24270:应用问题

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24270, BQ25611D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910476/bq24270-application-questions

器件型号:BQ24270
主题中讨论的其他器件: BQ25611DBQ25890

尊敬的:

我想知道 BQ24270是否可以用作以下用途:

1) 5.0V VDD 系统/电源轨输出

2) 2)通过 在涓流充电、恒定电流和恒定电压模式之间自动切换、自动管理3.7V 锂离子电池充电

3) 3) 如果在播放期间连接到 USB 充电源、则允许同时进行系统操作+电池充电

4) 4)当检测到各种电源故障条件时、自动断开蓄电池

5) 5) I2C 主机 MCU 连接、用于主机 MCU 持续轮询电池状态

6) 6)它可以将电池电量(即充满电与低电池电量)传达给主机 MCU (至少、PMIC 电池状态必须包括"满"和"低"指示、以便主机 MCU 读取并保持与 PMIC 运行同步)

请提供建议

谢谢

Wan

2020年6月2日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    BQ24270可以执行上述所有操作、但6除外。  但是、BQ25611D 等永不使用的器件具有更好的功能和更高的效率。  BQ25890具有可报告实际 BAT 引脚电压的集成 ADC。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的回复

    对于 BQ24270、请查看并评论

    -其 VSYS (REG)系统调节电压为3.6V - 3.82V、因此它可能不会提供5.0V VDD 系统/电源轨输出

    -当故障发生时、会向主机发送128 μs 脉冲作为中断、因此可能不会自动断开电池

    -如果无法将电池电量传达给主机 MCU,则主机 MCU 的 I2C 主机 MCU 连接可能不 会持续轮询电池状态

     

    我将学习 BQ25611D 和 BQ25890

     

    谢谢

    Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我不能完全理解这些问题。  SYS 输出是电池电压的最大值或通常为3.6V 的 MINSYS 电压。  它永远不会被5.0V 所限制。  故障生成 INT 脉冲。  充电器无法报告电池电量、但会在充电至4.2V 完成时报告电池电量。

    此致、

    Jeff