This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP395:LP395有2个选项、即直引线、即成型引线

Guru**** 2631775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910821/lp395-lp395-has-2-option-which-is-straight-lead-which-is-formed-lead

器件型号:LP395

尊敬的团队

我的客户想要了解 LP395Z/LFT1和 LP395Z/NOPB 、这是一种直线引线、即形成引线、

数据表显示(第11页)

A.直引线选项仅在散装包装中提供。

B.可采用卷带包装或电流表包装的成型引线选项

网络展示  

www.ti.com/product/LP395#order-quality

LP395Z/LFT1是 T&R   

LP395Z/NOPB 为 nA

这是否意味 着 LP395Z/LFT1 是成型引线 、 LP395Z/NOPB 是直引线?

此致
刘振强

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    欢迎使用 E2E!

    没错。 LP395Z/LFT1 是成型引线 、 LP395Z/NOPB 是直引线。

    此致、

    Andy Robles