This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输入间无缝切换的操作

Guru**** 2544360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911424/tps2121-operation-of-seamless-switch-between-inputs

器件型号:TPS2121

大家好、

我的客户希望将 TPS2121用作电源多路复用器。 他们希望了解 TPS2121输入之间无缝切换的操作。 TPS2121如何避免 两个输入之间的碰撞? TPS2121的规格为 tFsw (快速切换时间) 5us (典型值)。 这种快速切换时间在 TPS2121内部是固定的吗?IN1和 IN2开关在输入之间切换期间都关闭的时间是否与先断后合的时间一样?  
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    欢迎使用 E2E!

    为了实现与 TPS2121的无缝切换、必须向器件的 PR1和 CP2引脚施加大于 Vref (1.06V)的电压。 这可以通过分压器配置分别从 VIN1和 VIN2到 PR1和 CP2来实现。 我们在数据表中将此 fats 切换操作模式表示为 XCOMP/XREF 模式。 TPS2121将比较这两个电压、如果 PR1>CP2、则输出 VIN1;如果 PR1 <CP2. 、则输出 VIN2 对于切换示例、假设 PR1大于 CP2、VIN1为输出。 当 PR1降至低于 CP2时、TPS2121将开始 VIN1至 VIN2之间的切换。 此模式下的切换典型值为5us。 如前所述、切换具有先断后合功能、因此在5us 切换期间、两个通道都不会导通到输出端。

    有关 XCOMP/XREF 配置的示例和更多详细 信息、请参阅 TPS2121数据表中的"10应用和实现"部分。 下面是数据表中的真值表、其中我重点介绍了实现5us 典型切换的运行模式、以及数据表中的 XCOMP 模式示例原理图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles