This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:数据表中 PG 功能描述不充分/错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911528/tps7a19-insufficient-erroneous-description-of-pg-function-in-datasheet

器件型号:TPS7A19

基于之前的讨论- https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/892541/3300249#3300249 - TPS7A19的非功能 PG 低于1.7V 输入 电压、无错误。

好的、但 在这种情况下、数据表中的图12 不正确。 (SBVS256A–2016年5月–2016年9月修订)

  1. 当电源电压上升- 在0至1.7V 的范围内时、PG 将不工作、因此 PG 引脚上的电压将跟踪 Vin (当 PG 上拉电阻由 Vin 供电时)或其他电压(当 PG 上拉电阻由其他电源供电时)
  2. Vin 下降时的行为 可能取决于压降期间的最小 Vin 电压、因为 UVLO 可能直接影响 PG 功能。

数据表中的这些误差可能看起来微不足道、 但当 PG 用于控制电源的启动序列时、这些误差非常重要。  让我指出、这种 PG 行为并不总是很常见、因为许多 TI 电源在 PG 引脚上使用 JFET、而 PG 逻辑在 Vin 上独立工作。  

祝你度过美好的一天

JZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JZ、

    感谢您的反馈。 正确的方法是、UVLO 会影响 PG 功能。 低于 UVLO 时、器件无法正确控制 PG 引脚。

    我将提交对数据表的澄清更改。 如果您有改进数据表的建议、请单击 提交文档反馈 链接。

    谢谢、