This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A 与 RJD2048纽扣电池兼容

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910766/bq25120a-bq25120a-compatibility-with-rjd2048-coin-cell

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQ25120

BQ 的电池电压监控器的电压范围为3.6 YO 4.65、但 RJD2048的电压范围为3至4.2V、因此我可以将此电源管理系统与此纽扣电池配合使用吗? 此外、如何对 BQ 进行编程以实现60mA 充电(对于 RJD2048充电电流要求为0.5C)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池电压范围为3V 至4.2V、则电池充电电压为4.2V、这是 BQ25120A 可以实现的。 请查看以下链接、了解器件编程帮助。

    www.ti.com/.../sluc696

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、最后一件事、如果我想将 LED 连接到管理芯片以指示何时充电、我该怎么做? TI 为此提供了哪些资源?

    2.此芯片消耗多少功率(峰值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25120没有状态引脚、因此您必须读取状态寄存器、然后使用 GPIO 控制 LED。 电流消耗将取决于上拉电压和电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能详细说明一下您对电源的最后一项陈述。 在数据表的哪个位置可以查找我可以提供的电阻器和上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要使用的二极管的数据表。