This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:能否查看 TPS40422的原理图?

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910132/tps40422-could-you-review-schematic-for-tps40422

器件型号:TPS40422
主题中讨论的其他器件:CSD87350Q5DTPS40322

尊敬的 TI 专家:

我的客户已申请对 TPS 40422进行 SCH 审核。  对于外部 FET、应用了 CSD87350Q5D。

已连接原理图和电感器数据表。

e2e.ti.com/.../xcu_5F00_power_5F00_sch.pdfe2e.ti.com/.../PG0077.801NLT.PDF

1. CH1为1V、7A、用于 Broadcom 芯片的内核 Vcc 电源。  

通道2为5V、系统电源为5A。  

请检查适用于设计规格的 R、L 和 C 值是否合适。

谢谢、

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、  

    客户的应用是否需要 PMBus?

    否则、我建议使用尺寸小且成本低的 TPS40322。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    它已经由 PCB 制成、无法更改。

    电路是否存在任何问题? 还是没有问题?

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、  

    随附的是审核。  

    请参阅数据表上的公式(2)。  

    通常,L/DCR 应等于 Rs*cs,除非噪声耦合到 Cs。  

    e2e.ti.com/.../xcu_5F00_power_5F00_sch_5F00_reviewed.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    我们确实移除了 R220 (2.49k Ω)并将 C138更改为0.47uF。

    Vout 变为3.3V。  问题是什么?

    请检查...

    谢谢、

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、  

    您可以测量 FB 引脚电压吗?

    此外、 您能否提供 Vout 和 SW 波形?

    谢谢