This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:VSEL 连接

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911039/tps62743-vsel-connections

器件型号:TPS62743

您好、为了获得3.3V 输出、将 VSEL1-3和 EN 连接到 VOS 是否存在问题?

事实上、在 PCB 设计中、我更喜欢对 SW 和 Vout 之间的电感进行干净的设计、而不是跟踪低于该电感的轨迹。

谢谢。

Ramiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    关于将 EN 引脚连接到 VOS、这不是可行的选择、因为需要将 EN 引脚设置为高电平才能启动转换器的运行。 由于在开始时 VOUT (和 VOS)为0V、EN 引脚将为低电平、因此转换器永远不会开始工作。

    关于 VSEL 引脚、由于这些引脚与 EN 引脚一样是数字引脚、因此不建议将它们连接到缓慢上升的电压、如 VOUT、因为它们将在一段时间内处于未定义的区域(介于0.4V 和1.1V 之间)。

    因此、我建议遵循 数据表第11页上的典型应用电路、将 EN 引脚连接到 VIN、将 VSEL 引脚连接到 GND 或 VIN。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Davor 为您提供快速而清晰的答案。

    此致