This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:最大电流能力- FB 电压在整个输入电压范围内不稳定

Guru**** 2570305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911116/tps61042-max-current-capability---fb-voltage-not-stable-over-the-input-voltage-range

器件型号:TPS61042

在以下条件下、TPS61042是否适合驱动背光模块?

  • 背光模块:
    • 8个串联 LED
    • 稳定电流:25mA
    • VOUT_TYP = 22.5V @ 25mA / VOUT_max = 24V @ 25mA
  • 电感器:10uH (DCR < 0.25 Ω)
  • LiPol 电池输入电压:3V 至4.3V  
  • 效率(测量值):电压为3V 时为0.84%

根据 TPS61042数据表中提供的最大负载电流计算 、我们获得了以下特性。

 我们测量了 V_FB 和3V 至5V 的调节电流、发现 V_FB 达到4.5V 的稳定值。

这是否意味着我们达到了 TPS61042的限值并且该器件无法进行调节、因为它应该在4.5V 以下进行调节、而根据最大电流计算、我们应该能够在3V 时获得超过25mA 的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

      是的、您可能触发了 TPS61042的电流限制、下面是一个应用手册、介绍了如何使用集成 MOS 估算最大输出电流。

       

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    TPS61042的最小频率是多少、因为 TPS61042数据表中仅提供了最大开关频率?

    请您解释一下我们有两种不同的方法来计算最大负载电流的原因:Applicationaion 注释中的一种(这应该是通用方法)和数据表中的一种(应该更具体地针对我所做的 TPS61042)。

    我们应该考虑哪一个?

    谢谢

    Pascal S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal S、

      应用手册中显示的方法是一种估算电流能力的非常通用的方法。 这忽略了热限制。 因此、数据表上显示的方法对于 TPS61042更具体、您应该使用数据表上的数据来估算最大电流。 最准确的方法是根据目标应用和应用规范应用和 EVM 并进行测试。

    BR

    肖恩