This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:工作模式期间 RGB LED 驱动器的电流消耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910662/lp5569-current-consumption-of-rgb-led-driver-during-working-mode

器件型号:LP5569

大家好、

我使用 的是器件型号为 LP5569的 RGB LED 驱动器。 这在电池供电设计中使用、我需要对此进行一些功耗计算。

第7.5节的数据表存在混淆。 "在1 μ A×下、无负载、禁用灌电流的电荷泵"的含义是什么?

这是否意味着 LED 驱动器的静态电流?

此外、当 LED 驱动器的所有三个 LED 端口都处于工作模式时、它的电流消耗是多少? 这将具有与 LED 电流相同的电流、还是在内部具有一些额外的消耗电流?

如果是、则为多少。 请确认。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    是的、当通道工作时、LED 驱动器的电流消耗将相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    意味着 LP5569没有任何内部功率损耗?  我想知道、因为它会有一些电流消耗。

    还是可以忽略不计? 基本上、对于基于电池的应用、我想考虑甚至以 uA 为单位。

    请确认相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    很抱歉以前的回答不清楚。 IC 的功耗增加量 应可忽略不计、具体取决于通道开启数。 每个通道都将增加大约20uA。 电流和 PWM 设置不会影响 ICC。 当 偏置更高的 VCC 时、功耗也会增加。