This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:VBoot 电压

Guru**** 2535170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911359/tps54561-vboot-voltage

器件型号:TPS54561

大家好、

美好的一天!  

我收到了客户关于 TPS54561 Vboot 电压的询问。 它们在 Vboot 引脚上的电压为7.5V、我想确认该电压电平是否适合 IC 在中运行。 我知道该引脚的绝对最大值为8V、但在使 Vboot 不断暴露在接近绝对最大值的电压下是否存在任何问题?  

以下是应用程序的详细信息:

输入电压:54V

输出电压:12V

输出电流:5A

Fsw:400kHz

二极管 PN: STPS5H100AF

谢谢!  

此致、  

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大8V 是 Vboot 和 VSW 之间的电压、而不是 Vboot 到 GND。 如果您的客户可以确保电压不会超过最大值、这是安全的。